您好!
如何设计 TPS54561的第二级滤波器?、
输出5.5V/5A、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
当您说第二级滤波器时、您是指输入 EMI 滤波器吗?
如果是、请参阅此应用手册以了解更多详细信息(https://www.ti.com/lit/an/snva489c/snva489c.pdf)
根据您的衰减水平、需要适当调整 LF 和 CF。
此致、
Jimmy
您好、Anoop、
对于一种简单的经验法则方法、我建议采用以下方法。 其中、Lbuck 是降压电感器、LF 是滤波电感器、Cout 是降压功率级的输出电容器、CF 是滤波电容器。 使 LF<<Lbuck and Make Cout <<Cf. 建议 LF 和 Cout 分别是 Lbuck 和 CF 的数量级。
另请注意、CF 的 ESR 需要等于大约 sqrt (lf/CF)。
因此、建议如下示例所示。 使 LF = 100nH、使 CF = 470uF、ESR~15mR。
还建议对以下内容进行重新补偿:
Rcomp = 28.7k
Ccomp = 10nF
Ccomp2 = 1nF
希望这对您有所帮助?
David。