This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27531:有关 UCC27531引脚用法的问题。

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003955/ucc27531-questions-about-the-use-of-the-ucc27531-pin

器件型号:UCC27531

您好、TI 专家。

我的客户有关于使用 UCC27531引脚的问题。

客户应用 UCC27531、但它将用作单电源、不使用负偏置。

Q1)您是否将 EN 引脚直接连接到 VDD? 是否应使用上拉电阻器进行连接?

如果可能、我希望使用上拉电阻器进行连接、但我应该使用多少电阻值?

(根据公司的规定、不允许使用浮动引脚、必须使用上拉或下拉电阻器。)

Q2)我不会使用负偏置、我应该如何处理 OUTL 引脚? 我应该直接连接到 OUTH 引脚吗?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    如您发布的图片所示、有一个500千欧电阻器被拉至5.8V 内部 VREF 电源。 任何外部电阻器都将与此并联。

    OUTH 和 OUTL 与负电压没有任何关系。 它们用于独立调节所驱动电源开关的接通和关断时间。 图41和45都显示了 OUTH 上的栅极电阻器之后连接的 OUTL。 这将允许由串联栅极电阻器控制导通速度、并将最大程度地提高关断速度。 以前、客户必须使用与栅极驱动器串联的二极管来实现这一点、这会导致压降、从而减缓关断。 因此、这是一种更好的技术、用于完成开启和关闭时间的调优。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    Don