This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524:RON 参数

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524, UCC27524A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004001/ucc27524-roh-parameter

器件型号:UCC27524

 您好、先生、

在 ucc27524的数据表中、有一个有关 rou 参数的说明:

UCC27524A 器件中的下拉结构简单地由一个 N 通道 MOSFET 组成。 ROL

参数(请参阅"电气特性")也是直流测量值、表示阻抗

下拉级的输出电压。 在 UCC27524A 器件中、混合上拉的有效电阻

导通×期间的结构估计约为1.5 μ V ROL、根据设计注意事项进行估算。

此描述是否指我们要驱动的 MOSFET 的整个导通时间、还是 仅指米勒平坦区域期间的时刻?

Ω,输出上拉电阻为5k Ω 为什么评估结果仅为1.5* ROL、即0.75 Ω?

此致、

Stallone

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Stallone、

    高侧位置的 NMOS 基本上会在 OUT 为3V 或比 VCC 更小时打开。  电源连接到 OUT、栅极由 VCC 驱动。 因此、随着 OUT 上升、VGS 下降、当 OUT 达到大约 VCC-3V 时、VGS 关闭。

    此致、

    Don