This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:Altium 制造商器件选择

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160260/tps7a20-altium-manufacturer-part-choice

器件型号:TPS7A20

大家好、团队、

我正在为我的 FAE 轮岗执行一个电源项目、我对 Altium 非常陌生、我们将在其中进行 PCB 设计和布局。 我在"制造商器件搜索"中看到了大量选项、但我只能下载几个选项。 我想知道您的团队是否建议有一个可下载的 PN、该 PN 需要占用空间(并且具有良好的可用性、因为我确信这是此项目仿真中的一个值得使用的参数)。

此外、如果在使用这些器件准备电路板之前、我还需要在 Altium 中执行其他步骤、请随时将我停在我所在的位置、并向我指出不同的方向。 它是电源树的一部分、具有3.3V 至1.8V 0.2A 电压轨、将成本作为关键考虑因素(但在25%负载到/从75%负载到3%负载时存在3%下冲/过冲瞬态问题)

提前感谢您的帮助!

Marco a Rojas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    要进行验证、您是否需要为我们的 LDO 下载 Altium 的封装?

    如果是、您可以转到 TPS7A20产品文件夹

    在"设计和开发"部分中、单击"CAD/CAE 符号"并选择所需的封装选项。

    单击"选择 CAD 格式和下载"。

    单击"Altium (Altium)"下拉菜单并进行选择。 单击 Submit (提交)完成。

    下载封装后、您将被发送到一个新窗口、其中包含将 TPS7A20放入 Altium 库的步骤。

    现在、关于 TPS7A20从50mA 瞬态到150mA (并返回)的问题、请允许我用1到2天的时间来回答。  

    此致、

    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    我有一些有关瞬态期间过冲/下冲电压的更多信息。 请参阅下图、了解 Vout=2.8V、Cin=Cout=1uF 时的 TPS7A20。

    对输出有影响的一些参数是负载差异、在这些示例中、负载差异大于您的方案。 此外、上升/下降时间将以相反的关系影响下冲/过冲。 也就是说、随着上升时间的减少、下冲电压会增加。

    此外、输出电压将对下冲/过冲产生影响;如果输出电压较大、则为过冲/下冲电压。

    如果 Vout=1.8V 时负载为25%至75%、则下冲/过冲应低于上面显示的上升/下降时间相似的图形。  

    此致、

    安德烈斯