This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 它适用于 FPGA 电源解决方案。 我可以将其用作 Xilinx Artix FPGA 的电源吗?

Guru**** 2812385 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563202S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004062/is-it-suitable-for-fpga-power-solutions-can-i-use-this-as-a-power-source-to-xilinx-artix-fpgas

器件型号:TPS563202S

大家好、我正在搜索一款同步降压稳压器、用于为 Xilinx Artix FPGA 供电、例如1.0V/3A、1.8V/3A 和3.3V/3A 要求。 计划使用3个器件来满足要求。

我想知道我选择的器件是否适合此应用? 请告知我进一步的流程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K:

    TPS563202S 适用于您的应用。

    此致、

    丹东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、刘建东

    非常感谢您的回复。 我将继续。

    此致、

    Karthik.K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K:

    我将关闭该线程。 如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    丹东