This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3803:在 TPS3803-01中添加迟滞

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160923/tps3803-adding-hysteresis-in-tps3803-01

器件型号:TPS3803

尊敬的先生,早上好

我使用 TPS3803-01  

我的电池  电源为2.5V 至4V。 我需要 设置一个跳闸点 2.7V 、 我想在 TPS3803-01中添加一个迟滞  

问题:我可以将此应用(请参阅附件)用于 TPS3803-01吗?

TIA

此致、

Vladimir Naumenkov

e2e.ti.com/.../_2B002B002B00_TPS3808-application.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、参考应用手册可用于  TPS3803-01。

    此致、  

    Oscar Ambriz