This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952从充电器唤醒

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76952EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160903/bq76952-bq76952-wakeup-from-charger

器件型号:BQ76952

你(们)好

在客户使用 BQ76952进行测试时、他们发现、如果 BQ76952处于关断模式、  当它通电时 、REG18将输出 1.8V 电压、而不会在 TS2上运行。

根据 TRM、我们知道关断模式进入正常模式有两个条件:一个是检测到 TS2下拉操作、另一个是确定充电。

在随后的测试中、TS2悬空、PACK 也悬空。 LD 引脚连接到 BAT -、在上电后仍可测量 REG18的1.8V 输出。

对 BQ76952EVM 执行了相同的测试。 当50V 电源连接到 CELL16的 BAT 引脚和 TS2的跳线电容时、无连接。 当上电后未按下 WAKE 开关时、可在 REG18上测量1.8V 电压。

BQ76952上电后、它将自动进入正常模式、而不会唤醒。 客户设计使用 REG18作为 BQ76952的判断、而 BQ76952会关闭并开始工作。

当 BQ76952连接到充电器时、REG18将在没有任何唤醒操作的情况下输出1.8V、它是否正常?

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    是的、连接电源后、BQ76952将处于正常模式。 仅当主机发送关断命令或 RST_SHUT 引脚保持高电平超过1秒时、它才会进入关断状态。  

    此致、

    Matt