This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16006:LMR16006与 LV2862 -有何区别?#39?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LV2862, LMR16006
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004087/lmr16006-lmr16006-vs-lv2862---what-s-the-difference

器件型号:LMR16006
主题中讨论的其他器件:LV2862

您好!

LMR16006和 LV2862有何区别?

我在参数搜索甚至 Webench 中都没有发现任何差异。

您能给我提供建议、甚至发送比较吗?

谢谢、此致、

Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion、  

    是的、这些器件的2.1MHz 版本(Y 版本)是相同的、可以相互替代。

    但是、请注意、LMR16006的反馈电压规格更严格。

    另一个区别是 X 版本在器件之间设置为不同的频率、700kHz 与770kHz。

    此致、Jason