This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV741P:2.5ms 的输出过冲

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003948/tlv741p-output-overshoot-for-2-5ms

器件型号:TLV741P

您好,团队

 

  1. 当 LDO 用于为 LPDDR4供电时、当 Vin 通电时、Vout 中存在较大的启动过冲。 波形如下图所示、振幅约为1.9V。
  2. 更换多个 TLV74118芯片后、仍然存在相同的问题。 电路图如下。 Vin 的波形在3.3V 时是干净且正常的、此处未显示。
  3. 您能帮我分析原因并提供解决方案吗?

 


 

此致

黄威斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、  

    为了给出适当的响应、我需要查看示波器截图、其中包括:

    输入电压

    -Vout

    启用

    -Iload

    该部件可能正在进行删除恢复、但我需要看到更多信息才能确定。  

    最棒的

    Juliette