This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170:充电完成、无开漏引脚

Guru**** 2814085 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25170, BQ25101, BQ21061, BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004114/bq25170-charge-complete-without-open-drain-pin

器件型号:BQ25170
主题中讨论的其他器件: BQ25101BQ21061BQ25155

大家好、

我正在寻找一款类似 BQ25170和 BQ25101的新电池充电器、此充电器没有用于"充电完成"指示的开漏引脚。

为了节省电池电量、客户在不需要时关闭上拉电源。 但是、客户更愿意在 MCU 上保存 I/O、因此正在寻找替代解决方案。
我们是否有一个具有驱动输出的解决方案?

BR、

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我们 没有用于完成充电的驱动输出解决方案。 一种替代方法是 bq25155或 bq21061、它们可以通过 MCU 检查是否已完成充电。

    此致、

    Nick