This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65105:电源序列

Guru**** 2519460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002670/tps65105-power-sequence

器件型号:TPS65105

大家好、

客户在其设计中有2个电源、

一个来自 TPS65105PWP 稳压器。

我是否可以通过任何方法对 AVDD 产生延迟?

感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下面链接的应用手册、其中介绍了为 AVDD 电源轨引入延迟的电路。

    https://www.ti.com/lit/an/slva192/slva192.pdf?ts=1621475235875&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    我的要求是、我希望 TPS65015稳压器在10ms 的通电后开启。

    是否只能使用 RC 电路产生延迟?

    请给出建议。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    从您之前的帖子中可以看出、您似乎只想更改 AVDD 排序(VO1)相对于 VGH/VGL (VOUT2/VOUT3)、 这就是我发送应用的原因。 注释。

    如果您希望延迟整个 TPS65105稳压器开启、请使用 TPS65105 EN 信号延迟其开启。 您可以使用与之前稳压器相同的使能信号、但只需在 TPS5105 EN 信号前插入适当的 RC 延迟即可。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、


    感谢您的更新。
    1.能否使用1.8V 信号来启用器件?
    2.是否可以通过用 RC 延迟将 EN 拉至 Vin 来延迟? 它会影响吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    A1。  是的、客户可以使用1.8V 信号来启用器件(最小规格 逻辑高电平为1.5V)

    答2. 是的、可以通过 RC 延迟将 EN 拉至 VIN 来延迟 EN。 再说一次、最小规格。 对于 EN/ENR 上的逻辑高电平为1.5V。

    此致、

    辽卡特