This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-PD-CHG-EVM-01:无"运输模式"因为未组装运输 FET?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-PD-CHG-EVM-01, BQ25792EVM, TPS25750, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004118/usb-pd-chg-evm-01-no-ship-mode-because-no-ship-fet-is-populated

器件型号:USB-PD-CHG-EVM-01
主题中讨论的其他器件: BQ25792EVMTPS25750BQ25792

我想在 USB-PD-CHG-EVM-01上测试"运输模式"。 在数据表中,如果必须存在运输 FET,则不能清晰地书写。 数据表显示:

我的理解是、运输 FET 不是必需的、但首选、因为运输 FET 的泄漏电流较低。

因此、我从设置寄存器

reg=0x0F name=Charger Control         size=6 data=0xA2 0x85 0x40 0x00 0x01 0x16
    SDRV_CTRL             = 0
    SDRV_DLY              = 0
    SFET_PRESENT          = 0

更改为

reg=0x0F name=Charger Control         size=6 data=0xA2 0x85 0x45 0x00 0x01 0x96
    SDRV_CTRL             = 2
    SDRV_DLY              = 1
    SFET_PRESENT          = 1

如数据表中所示

但系统电压不会下降,因此 BATFET 仍处于打开状态。

我查看了论坛并找到了两篇有趣的文章:

我现在知道、我无法在 USB-PD-CHG-EVM-01上测试"运输模式"、因为没有安装运输 FET?

那么、我需要设计一个自己的 PCB 来测试它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、这是 USB-PD-CHG-EVM-01原理图的一部分:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您想测试 ShipFet 功能、您有两种选择:

    1.试用 BQ25792EVM。

    2.制作您自己的 PCB。

    USB-PD-CHG-EVM-01不支持 ShipFet 功能。 此外、如果您使用 TPS25750进行设计、则必须通过 I2C 控制 ShipFet。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    无论如何、我都需要设计自己的 PCB (仅限 不带 TPS25750的 BQ25792)。 我只复制/粘贴大部分  USB-PD-CHG-EVM-01原理图、但现在我需要运输 FET、我从 BQ25792EVM 原理图中获取了 BAT/BATP/SDRV。

     BQ25792EVM 原理图的一部分:

    我自己原理图的一部分:

    我自己的 PCB 的一部分:

    这有道理吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运输 FET 在原理图上看起来不错。

    对于布局:

    请确保较小的 SYS 电容器比较大的电容器更靠近引脚。

    2.请确保较小的 PMID 电容器比较大的电容器更靠近引脚。

    请确保较小的 VBUS 电容器比较大的电容器更靠近引脚。

    请确保电感器靠近 SW1和 SW2。  

    7.请确保 REGN 电容器尽可能靠近 IC。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。