This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54328:TPS54428之间的差异

Guru**** 2650475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003994/tps54328-difference-between-tps54428

器件型号:TPS54328

大家好、

客户想知道 TPS54328DRC 和 TPS54428DRC 之间的区别是什么。

但额定电流为3A 和4A。 是否需要了解其他不同的项目? 他们希望进行 P2P 替换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是兼容设备、有一些差异、我向您发送了一封电子邮件。

    谢谢、
    模块