This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2115:自动切换模式和迟滞

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2113A, TPS2115A, TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003397/tps2115-autoswitching-mode-and-hysteresis

器件型号:TPS2115
主题中讨论的其他器件:TPS2113ATPS2116

你好!!

我在该电路中具有带迟滞的磁极。

输入中的纹波会使输出开关永久固定输入。

我想添加一个外部比较器。

你能给我任何建议或想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P.D. 我希望为 IN1指定优先级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    您现在所使用的设置是 IN1和 IN2的直接比较。 由于它们是类似的电压、因此这里的任何纹波都可能导致开关。

    我想您在这里有几个选择:

    1.尝试切换 D1和 D0引脚。 如果 D0为 GND、D1将指示 OUT 是 IN1还是 IN2。

    2.使用 TPS2113A。 该器件与 TPS2115A 相似、采用相同封装且具有相似引脚。 主要区别在于、是针对1中描述的情况而构建的。 并且具有更严格的电压容差、因此当 Dx 引脚的电压在 V_IL 和 V_IH 之间时、时间更短。

    3.使用 TPS2116。 TPS2116是新一代低 Iq 电源多路复用器。 它可用于设置优先级、用户也可设置迟滞窗口。 最后、与旧款 TPS211xA 器件相比、该器件能够处理更多电流并实现更快的开关速度。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,Shreyas!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多路复用器以2.5kHz 的频率进行开关。 我不确定是否对正常运行具有较高的效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    该器件只能在直流模式下工作。 开关频率为2.5kHz 时、您意味着它在输入之间以2.5kHz 的频率进行开关吗? 这不是器件的稳定运行、因为它是为了切换到一个输入并将其保持在那里。 所有时序特性均可在数据表中找到。

    如果您看到器件再次关闭和打开、请确保不会通过电流限制来达到热关断。

    谢谢、

    Shreyas