This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160:规格确认

Guru**** 2525660 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003717/ucd90160-spec-confirmation

器件型号:UCD90160

尊敬的 TI 支持团队:

我们要检查  UCD90160的规格。
自我们对电路板进行测试以来 、我们遇到了以下情况。
首次启动时、STATUS_WORD 命令不正确。  
在关闭并重新启动后、它将变为正常状态。  

请确认这是否正常?
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这话什么意思不正确?  

    STATUS_WORD 表示什么?  

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们的环境:

    操作系统版本:Linux ubuntu-Default-string 5.4.0-48-generic #52~18.04.1-Ubuntu SMP Thu Sep 10 12:50:22 UTC 2020 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

    UCD90160:I2C 总线4、I2C 地址为0x6b

    我们使用 i2cset 命令来清除故障。

    示例 i2cset -f -y 4 0x6b 0x3

    2.我们使用 i2cget 命令从 STATUS_WORD (0x79)读取字数据。

    示例 i2cget -f -y 4 0x6b 0x79 w

    STATUS_WORD 为0x0、但这是错误的、因为我们从 MFR_STATUS (0xf3)读取的字数据为0x4。

    示例 i2cget -f -y 4 0x6b 0xf3 w

    该问题仅在首次启动时发生

    在关闭并重新启动后、它将变为正常状态。

    这意味着 STATUS_WORD 在第一次启动后为0x1000。

    谢谢、

    Willy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    此帖子与 以下帖子相同:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003805/ucd90160-mfr_specific-high-byte-bit-4-of-status_word-0x79-is-wrong-when-the-device-first-boot 

    我将关闭此项并在另一项上回复您。

    此致

    Yihe