This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54318:电源定序

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004069/tps54318-power-sequencing

器件型号:TPS54318

你(们)好

我们在设计中使用 TPS54318。 请在下面澄清。

请参阅附加的图片。 为什么在连接到后续稳压器的使能引脚时、上拉电阻器不会放置在 PWRGD 引脚上。

2.参见附加的图像。 我在后续稳压器的 PWRGD 和 EN 之间放置了100K 外部电阻器。 我的要求是、在生成第一个输出之前、应禁用第二个器件。  在生成第1个输出电压之前、第2个器件 EN 引脚的状态是什么?

如何在生成第1个输出电压之前使第2个器件保持禁用状态?

此致

Srikanth Kacchu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Srikanth、

    感谢您的提问。

    由于 EN 引脚 已经有一个内部电流发生器、因此不需要额外的上拉电阻。

      

    如数据表中所述、如果 EN 引脚悬空、器件会自动为 EN、因此您不需要额外的上拉电阻。

    2.我不建议放置额外的电阻器、因为它不是必需的、当 PWRGD 引脚为低电平时会在 EN 引脚上产生额外的压降(EN 引脚的电流将流经 PWRGD 引脚、从而导致电压降)。  

    3.数据表中建议的解决方案是好的。

    启动时、VOUT1尚未调节、PWRGD1为低电平、因此 EN2也为低电平。 第二个器件被禁用。

     启动后、您调节了 VOUT1、PWRGD1悬空、EN2悬空、因此将启用该器件。  

    如果您需要进一步的支持、请再次询问。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano

    感谢您的快速支持。

    此致

    Srikanth Kacchu