This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606:输出保护

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001962/lm73606-output-protection

器件型号:LM73606

尊敬的 TI 专家:

我将 LM73606用于汽车应用。 由于安全问题、LM73606是否在 Vout 过压或欠压(+10%)时提供 Vout 电压保护?

例如:3.3V 输出电压  

谢谢  

Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、该器件具有输出过压保护、如数据表的电气特性表中所示

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm73605.pdf?ts=1621352287278&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F#page=7


    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    感谢您的回复。

    我的 PGOOD 引脚仅上拉为高电平、而连接到另一个引脚。 您是说、如果 FB 引脚出现+-3%、将"关断芯片"、还是重试?

    谢谢

    Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smith、  

    如果 FB 引脚出现+/-3%、则该器件将保持开关状态、因为它低于进入过压或欠压状态所需的阈值

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    打扰一下。 您是说、如果 FB 引脚出现在±3%以下、它将保持开关状态?

    例如:超过+3%或低于-3%

    谢谢

    Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smith、


    是的、正确

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    打扰一下。 您是说、如果 FB 引脚出现在±3%以下、它将保持开关状态?

    例如:超过+3%或低于-3%

    3.3V 的+-10%会怎么样?

    谢谢

    Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smith、
    对于+/-3%-->输出仍将切换
    对于 +10%-->过压情况,输出将不会切换
    对于-10%-->欠压情况、输出将以最大占空比进行切换

    谢谢

    -Arief