This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 开关在上电后断开并产生短路

Guru**** 2983020 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999153/switcher-breaks-after-powering-up-and-produces-a-short-circuit

器件型号:LM76002

您好!

在为后续电路上电后、LM76002会在短时间后中断。 这似乎是内部损坏的、因为我随后测量 PVIN 至 GND 和 SW 至 GND 之间的快捷方式。

在测试时、开关仅提供轻负载。 (也通过移除开关并为以下电路提供外部电源进行了检查)。

请查看电路、因为我没有看到可能出现的问题。

此致、

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我开始非常缓慢地增加 VIN、它似乎可以工作一段时间(大约1分钟)

    请参阅以下屏幕截图:C1:开关输出、C2输出电压、C3输入电压

    在此期间、电流不值得使用。 (约 mA)

    尝试了两次、一次是当我达到大约10V VIN 时、开关突然中断。 下一次、当我达到大约20V (增加速度稍快一点)时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    查看您的原理图、SYNC/MODE 引脚连接到 VIN、但最大绝对电压仅为5.5V。 您必须删除此连接。

    此外、确保 DAP 已良好地焊接到接地端。

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jason 的快速回答。

    O.K.、我的错是我信任 WEBENCH、因为在原理图中、它与 PVIN 相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    我将研究该问题、并了解如何纠正该工具。

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jason、

    我们现在的问题是、我们无法使用原型、并且在合理的时间内很难(或不可能)在市场上获得 LM76002s。

    您知道吗、如果有任何样片(理想情况下为40件) 您可以向我们提供哪些信息?

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我无法获取器件。 您需要与您的零件销售联系人合作。

    此致、Jason