This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36506:固定或可调输出电压?

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004057/lmr36506-vout-fixed-or-adjustable

器件型号:LMR36506

您好!

对于 Vout_adj、如何选择 Vout? 应该添加外部分压器、还是已经集成到 IC 中、只需通过外部引脚进行选择? 对于 Vout_fixed、电阻器已集成以设置3.3V 或5V 固定电压、还是外部电阻器?

定点与 ADJ 的优缺点?

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    对于可调 VOUT 版本、需要在 FB 引脚(引脚8)处使用外部电阻分压器来设置输出电压。

    请参阅数据表的输出电压选择部分、从第16页的底部开始: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmr36506.pdf#page=16

    对于固定5V 或3.3V 版本、电阻器集成在 IC 中。 将 VOUT/偏置引脚(引脚8)连接 到输出电压节点。 (在上面链接的部分中也有说明)。

    固定版本的优点是无需额外的组件(FB 电阻器)即可设置 VOUT、并且输出电压精度不受任何外部 FB 电阻器容差的影响。 可调版本的优点是可以设置为任何输出电压。

    此致、Jason