This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18540Q5B:MOSFET PSpice 仿真的收敛问题

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000901/csd18540q5b-convergence-issues-with-pspice-simulation-of-mosfets

器件型号:CSD18540Q5B
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

我刚从 PSpice for TI 开始、但无法获得具有开关 MOSFET 的工作模型。 我尝试了几个部分、它们都给出了收敛问题、我不知道如何解决。 例如、我使用教程中的 irf840尝试了 Cadence 教程中的 model_import.OPJ、它运行、但如果我放置 TI 器件、它不运行。 是否有一个设置我丢失了? 我附加了该文件。

错误为:

错误(ORPSIM-15138):瞬态分析中的收敛问题、时间= 311.2E-06。

这些电源电流无法收敛:

I (X_X1.xcgd.v1)= 14.55pA \ 0A
I (X_X1.xcds.v1)= 14.55pA \ 0A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../MODEL_5F00_IMPORT.DSN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../MODEL_5F00_IMPORT.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我想我可以修复的第一个上传内容是、我将电压源与 MOSFET 的电压源进行了比较。 但下面是另一个我无法运行的示例。

    e2e.ti.com/.../MODEL_5F00_IMPORT2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lee、

    感谢您关注我们的器件。

    我们在这个领域的专家在一定的假期外出几天。 他下周将回到办公室、如果您可以等待、他将为您提供最新信息。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    再次感谢您的查询。 我今天回到办公室。 我将对此进行研究、并尽快回复您。

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我无法打开您在先前帖子中包含的任何设计或项目文件。 可能缺少一些文件。 也许您可以存档项目并通过电子邮件或私人邮件将其重新发送给我。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../model_5F00_import_2D00_2021_2D00_05_2D00_17T21_2D00_06.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    抱歉、我在上一次回复中输入了您的姓名。 打开您的仿真时、我仍然遇到问题。 我将咨询一位同事、了解在尝试使用 PSpice for TI 或 Capture CIS 17.2打开 PSpice 时出现错误的原因。 我们看到了 FET 模型的一些收敛问题、这是因为寄生电容器采用表格式建模以获得更高精度的方式造成的。 我已经成功地用固定的电容值替换了它们、尽管使用这种方法可能会降低精度。 我将通过私人消息向您发送修改后的模型、以查看它是否能解决您遇到的收敛问题。 遗憾的是、PSpice for TI 会将其视为非 TI 的第三方模型、这将限制仿真中的探测点数量。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、现在就运行它、而不会与修改的 CSD18540发生问题。 我的模型非常简单、如下所示。 我对研究开关效应感兴趣。 因此,我想知道,列表的版本是否仍然更可取。 是否有一个良好的简单 pspice 模型能够与 TI 列表中的 MOSFET 良好配合使用? 理想情况下、我想运行如下所示的器件、但随后尝试使用栅极电阻、并放入一些寄生电感器等以查看其效果。 你有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    尝试在低侧 FET U1的栅极和源极之间添加一个小电阻器。 看起来您将此 FET 用作二极管、有时 PSpice 不像死区短路。 我尝试在 TINA-TI 中复制您的电路(只是因为对我来说速度更快)、并在我从栅极添加到源极的电阻之前遇到收敛问题。 我尝试了从1m Ω 到1Ohm 的值、它始终收敛。 我使用 PSpice for TI 中提供的相同 PSpice 模型创建了一个宏。 如果可以的话、请告诉我。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    我在 PSpice 中尝试过这种方法、甚至遇到了从栅极到源极的电阻器收敛问题。 我还尝试将驱动顶部 FET 栅极源的电压源的上升和下降时间增加到100ns、并且没有收敛问题。 25ns 等较短的时间会导致收敛问题。 我将尝试其他一些操作、看看我是否可以使其收敛。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    我已经尝试了多种方法来使该仿真与有限的成功相融合。 将底部 FET 替换为默认的 PSpice 二极管始终收敛。 减少上升和下降时间也是成功的(有时)、正如减少电感器值一样。 我认为此时我无法做更多的工作来解决此问题、并在仿真中为您提供最佳精度。 这将需要更长时间才能获得可接受的解决方案。

    您能告诉我有关您的应用的更多信息吗? 根据您的公司、我猜这是用于电机驱动。 您能否分享有关哪种类型的驱动器和您的要求的任何其他详细信息?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    由于我没有得到响应、我将关闭此线程。 如果您仍有问题、请通过私人邮件或常规电子邮件与我联系。

    谢谢、

    John