主题中讨论的其他器件:TINA-TI
我刚从 PSpice for TI 开始、但无法获得具有开关 MOSFET 的工作模型。 我尝试了几个部分、它们都给出了收敛问题、我不知道如何解决。 例如、我使用教程中的 irf840尝试了 Cadence 教程中的 model_import.OPJ、它运行、但如果我放置 TI 器件、它不运行。 是否有一个设置我丢失了? 我附加了该文件。
错误为:
错误(ORPSIM-15138):瞬态分析中的收敛问题、时间= 311.2E-06。
这些电源电流无法收敛:
I (X_X1.xcgd.v1)= 14.55pA \ 0A
I (X_X1.xcds.v1)= 14.55pA \ 0A