This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92360:TPS92360和 TPS61169之间的关系

Guru**** 2503295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61169, TPS92360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003560/tps92360-relationship-between-tps92360-and-tps61169

器件型号:TPS92360
主题中讨论的其他器件:TPS61169

TPS92360的数据表与 TPS61169非常相似。 不仅是引脚功能、规格和电路中的详细数字也是如此。

TPS92360是否可以直接替代 TPS61169? 是否有任何预防措施来进行此类更换?

TPS92360和 TPS61169之间的关系是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edmond、

    是的、它们是非常相似的器件、可以用它们引脚对引脚替换。 主要区别在于 TPS92360采用了新一代工艺、并且更具成本效益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    TI 或其他分销商何时提供样片?

    箭头:未分类

    Mouser:订购

    DigiKey:无结果

    TI:无库存

    此器件是否进入大规模生产阶段?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请联系您的销售商。我们无法回答此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edmond、

    正如您所知、今年是全球 IC 库存短缺。  我们还无法控制样本何时准备就绪。 我可以建议仅定期检查 TI.com 上的两个器件。