This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8733:如果上电序列中断、会发生什么情况?

Guru**** 2513355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003353/lp8733-what-happens-if-the-power-up-sequence-is-interrupted

器件型号:LP8733
主题中讨论的其他器件:TPS6521825

您好!

我对 在 我要制作的电路中使用 LP873347感兴趣、我对该芯片经过的加电和断电顺序有疑问。 我知道、如果 EN 变为高电平、芯片将启动加电序列。 但是、如果 EN 在上电序列的中间变为低电平、该怎么办? IC 是否会中断上电序列并立即开始下电序列? 还是在启动断电序列之前完成上电序列?  

相反情况又如何呢? 如果 EN 变为低电平、IC 将启动断电序列。 但是、如果 EN 在断电序列的中间变为高电平、该怎么办? 它会立即启动加电序列吗? 或者、在下电序列启动后、EN 的状态是否会在特定的时间段内被屏蔽?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adevries、您好!

    一旦 EN 变为低电平、LP8732将中断启动序列并开始关断序列。 相反情况下也是如此。 EN 引脚数字滤波器设置为3us、因此它可以滤除较短的脉冲。  

    谢谢。

    此致、

    Tomi Koskela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomi、

    感谢您的回复。 因此、如果 EN 引脚上存在噪声、器件可能会中断关断序列以启动、然后中断启动序列以关闭、然后中断关断序列以启动等。 直至 EN 引脚上的电压稳定、对吧? 您是否知道 TPS6521825与其 PWR_EN 引脚是否表现出相同的行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adevries、您好!

    基本上是肯定的、但设置3us 滤波器时间是为了避免噪声导致 EN 的连续触发。 还可以使用其他施密特触发器来避免这种情况。 数据表中还有图、图16描绘了短 EN 脉冲情况。  

    我们的 TPS6521825专家将为您提供帮助。  

    谢谢。

    此致、

    Tomi Koskela