This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:在串联 FET 配置中充电时旁路放电 FET

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003721/bq76942-bypassing-discharge-fets-while-charging-in-a-series-fet-configuration

器件型号:BQ76942

大家好、

我想知道、当 FET 串联时、在我的应用中充电时、我是否可以绕过 DSG FET。 我附加了一个图像供参考。 充电路径用蓝色表示。

如果我并联使用 FET、这将防止我使用阻塞二极管/FET。

请告诉我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tarun、

    您可以连接一个系统、如上面的 sketch、有几种情况需要考虑。

    一种情况是、由于放电路径中有串联 FET、因此您可能需要串联 FET 配置设置、以便体二极管保护工作。  这有利于在没有充电器的情况下连接放电、因为如果需要、充电 FET 将打开、以避免 FET 过热。  仅使用充电器时、放电 FET 的运行应该是无关的。  如果充电器和负载可以同时连接、这会很有趣。  如果由于体二极管保护功能、充电电流再次打开放电路径、则负载可能会意外通电。  确保您的系统适合可能的操作情况。

    上图在充电路径上没有放电保护。  请参阅并联路径应用手册、了解有关行为和电路选项的一些讨论、如果您需要防止充电路径放电、这可能有助于考虑。   https://www.ti.com/lit/pdf/slua952。  当然、许多其他电路选项也是可能的、可以为您的系统设计一些合适的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 我明白、为了实现正确的设计、我必须考虑这些情况。