This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:UCC28064高温老化问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003658/ucc28064a-ucc28064-high-temperature-aging-dissonance

器件型号:UCC28064A
主题中讨论的其他器件:UCC28064UCC28063

问题:UCC28064在高温下的输入电压为95VAC、在满负载下的输出电压为95VAC。 老化大约1小时后、电源异常、PFC 无法正常工作。 PFC 的输出电压会降低。

在解决问题之前、UCC28064不能用于功率为600W 或更高的大规模生产模型。

请向 TI 寻求帮助以解决该问题。(UCC28063在这些模型上运行良好。已投入大规模生产很长时间。)

UCC28063的外设参数与 UCC28064的外设参数不同。

原理图的应用如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    我已经 通过电子邮件向您提供了有关此帖子的一些建议。 我建议关闭该帖子。 谢谢/