This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:认证完成

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002585/ucc21750-certification-completion

器件型号:UCC21750

大家好、

UCC21750数据表在"6.7安全相关认证"表中描述了"计划认证"。
您能告诉我预计的完成日期吗?

此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taki、

    让我来看看认证的当前状态、并在5月21日星期五之前返回给您一份更新。

    1. 在平均时间内、客户的应用是否需要特定的认证?
    2. 是否有任何特定于功能安全或仅针对隔离和功率额定值的信息?

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:
    感谢您的回答。

    他们需要 PL 认证。
    隔离和额定功率。

    此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taki、

    我对这种混乱表示歉意。 根据数据表中显示的认证计划、客户是否为其应用要求了特定的标准(VDE、UL、CSA、CQC 或 TUV)?

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taki、

    UCC21750已完成 UL 和 VDE 认证。

    如果客户需要 CSA、CQC 或 TUV、请向我发送电子邮件、以便我们可以通过电子邮件继续对话。

    此致、

    Andy Robles