This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:PFC+ QR 反激解决方案

Guru**** 2815335 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28600, UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003699/ucc28600-pfc-qr-flyback-solution

器件型号:UCC28600
主题中讨论的其他器件: UCC28056

您好!

我的客户希望了解 UCC28056+UCC28600解决方案。

此解决方案是否符合 Doe Level VI 和 CoC5 Tier2标准。 至少89%、并保持大于30mS 的弹齿?

感谢并等待反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    我是否可以询问客户应用的功率级别、例如输出电压和电流。 基本上、 如果功率级设计正确、UCC28056 + UCC28600可以满足 DoE 和 CoC 要求、 因为这两种功率级都优化了中轻负载下的控制策略。  对于保持时间,它主要由大容量电容器的电容决定,并且受变压器设计的轻微影响。 大容量电容可保持长时输出。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaden、

    功率级别 是具有交流和直流双输入的100W 输出医疗适配器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    仍在反激式中的100W 可提供合理的支持范围。 谢谢。