This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:为37V 输入提供802.3af 支持

Guru**** 2526970 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003767/tps2373-802-3af-support-for-37v-input

器件型号:TPS2373

大家好、

TPS2373-3数据表中的 UVLO 规格具有38.1V 的 UVLO 上升阈值、为了支持802.3af、我们需要支持低至37V 的电压。 是否有办法让 TPS2373-3支持37V、从而使系统符合802.3af 和802.3bt 标准?

谢谢、

TR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trenton:  

    TPS2373符合 IEEE 802.3bt 标准、向后兼容 IEEE 802.3at 和 IEEE 802.3af。  

    我认为困惑在于加电问题。  

    在 PD 的检测、分级和加电过程中、100m 电缆上的压降非常小、因此 PD 上的电压将与 PSE 上的电压大致相同、最坏情况下的电压至少为44V。 这远高于38.1V 上升 UVLO、因此 PD 将开启。 随着 PD 接通至满载、PD 上的电压可能会降至44V 以下。 考虑到满载和100m 电缆、最坏情况下的电压为37V。 但是、UVLO 下降阈值约为32V、因此在 PD 处看到<32V 之前不会断开电源。  

    如果您对此有任何疑问、请告诉我。 谢谢!  

    此致、

    Brett Colteaux

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们使用不进行 POE 协商的直接注入 PoE 喷油器来测试37V 802.3af 点、因此我们的器件触发了 UVLO、并认为我们的器件不支持802.3af。