This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:将 VREG5加电至 MODE 的顺序

Guru**** 2524990 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002691/tps56c215-power-up-sequence-regarding-vreg5-to-mode

器件型号:TPS56C215

您好的支持团队。

我收到了客户关于 TPS56C215加电序列的一些问题。

1.在什么情况下纠正 VREG5的延迟时间为100us 或200us?   

2. 如果200us 正确、为什么在将数据表从 Rev.C 更改为 D 时从 VREG5到 MODE 的读取开始延迟时间发生变化?
数据表 Rev.C 中的延迟时间为100us。

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、

    我发现存在不匹配。 我将再次检查哪一项正确、并尽快向您提供反馈。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、

    首先,延迟时间200us 应该是正确的。 应遗漏句子中的描述以进行更正。

    从 Rev.C 更改为 Rev.D、图7-2不仅将延迟时间从100us 更改为200us、还将第四个信号从 Vout 更改为 SS、该信号与内部设计延迟相匹配。 图7-2加电序列不是工作台上的正确波形。  图7-2中的 MODE 信号只能显示用于检查 MODE 引脚分压比的内部模式基准电压。

    总的来说、在 VREG5超过其 UVLO 后、到 SS 斜升的延迟时间应该大约为300us。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、赵新

    感谢你的答复。

    我知道。

    为什么您将 VREG5-MODE 的延迟时间更改为200us?
    您是否更改了器件内部的电路?
    还是从一开始就要200 μ s?


    这是我的客户提出的问题。

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、

    不、我们没有更改内部的电路。 开始延迟应该与内部设计有一些不匹配/误解、以便我们决定更改。

    请说服客户器件内没有任何变化。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    我知道。

    此致、

    千兆