This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110EVM-796:更改电池容量值

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003294/bq34110evm-796-change-the-battery-capacity-value

器件型号:BQ34110EVM-796
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCEDV

您好!

我有一位客户在处理 BQ34110EVM 和 BQStudio。 配置电量监测计时、他无法更改电池容量值。

请查看他的以下查询以供您参考。 非常感谢。

我将 bqStudio 与 bq34110EVM 配合使用。 当我启动一个新项目时、该工具以一个参数 Q&A 开始 问答包含两个问题。 我回答这两个问题、然后尝试在电量监测下的电池存储器选项卡中更改设计电池容量。 不会发生任何情况。 该值不会改变、它会恢复为其2.2Ahr 的默认值。 他希望将电池容量更改为500mAhr

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅上面的图片、可能有助于回答他的问题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果电压过低、监测计可防止闪存更新、请确保电池数量和更新正常电压的设置有效。 是否使用了 GPCCEDV 工具来计算其他参数?

    此致、

    Wyatt Keller