This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3658:无需电池即可输出强制电压

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3658, BQ24040, BQ25170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002370/lm3658-force-voltage-output-with-no-battery

器件型号:LM3658
主题中讨论的其他器件: BQ24040BQ25170

我这里有一个采用 LM3658的原型。 该应用程序与数据表中的典型应用程序看起来相同。 现在、电池上有一个保护电路、可关断低于2.8V 的电压输出。 因此、系统看到"无电池"。 如果我将5V 连接到 LM3658上的 CHG_IN、则从 LM3658的 BATT 上只有大约1.5V 的电压。 我想、如果没有电池、这对电路来说是个问题。 但是、在电池内部关断后、是否可以通过任何方式强制电路发出充电电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Eden、

    您可以通过将 TS 悬空来将器件置于 LDO 模式、这将在未连接电池的情况下提供可用输出。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在数据表中注意到、尽管我想知道:如果存在电池并且我希望充电器按预期工作、则需要 TS、对吧? 尽管当电池断开连接并且需要 LDO 模式来设置电池的充电电压以重新连接电池时、TS 应该断开?

    我假设在这种情况下、我可以添加一个晶体管来通过 VBAT 电压控制 TS 的连接、详情如下。 我在 FET 周围添加了一个电容和电阻器来增加米勒电容、因此导通时间、以便在 LDO 模式打开和关闭时有一些交叉...但如果可能、我宁愿不添加该晶体管

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Eden、

    让我来进一步了解一下。 您是否能够在保护器激活时为电池充电?

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    由于内部电池保护功能会将电池与 LM3658 "断开"、因此根本无法为电池充电。

    我能够取出电池并施加高于2.8V 的外部电压、从而重新激活电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Eden、

     在 CHG-IN 上施加5V 电压时、您能否附加 BAT 引脚的波形?  当 BAT 引脚悬空时、我看到施加了很多3-4V 的电压。

    LM3658器件较旧、可能无法与所有电池保护电路正常配合使用。  我建议您查看我们更新的充电器器件、例如 bq24040或 BQ25170、它们改进了电池检测例程。

    此致、

    Nick