This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:bq25619 - SYS 不是仅使用外部电源供电的问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002206/bq25619-bq25619---issue-with-sys-not-powering-with-just-external-power-source

器件型号:BQ25619
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

我的 bq25619锂离子充电器有问题、我已用尽所有自助选项。  主要问题是、从冷启动开始、VSYS 不会在仅使用外部电源时出现。  安装电池后、它可以正常启动、但不仅仅是外部电源。

设计信息: 随附原理图。  此设计使用可拆卸单节锂离子电池并具有外部5V 电源。  VSYS 用于为系统供电、因此无论输入源是什么(即电池还是外部电源)、我都需要它来启动。  当仅施加外部电源时、SW 输出上会出现敏感振铃(所附的示波器图显示了使用和不使用外部电池时的波形)。  我尝试加载一些 BAT 输入、但无法更改结果。  我在数据表中没有看到任何有关在电池不存在时需要加载 BAT 的指导。

在我探讨其他解决方案之前、您是否能够提供任何指导?

谢谢、

Keith

e2e.ti.com/.../BQ25619_5F00_schematic_5F00_partial.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    即使没有电池、bq25619也应根据您的波形为 VSYS 供电、这看起来充电器处于 PFM 模式。 如果您在未连接电池的情况下仅在 VBUS 上具有电压、则 VSYS 引脚是什么? 您能否将处于此状态的寄存器导出以供我们查看?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2V... 此时寄存器是默认值、因为系统尚未引导、因此尚未进行任何交互...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    充电器应调节至默认为3.5V 的 VSYS_MIN、只要 CE 未启用、如果启用 CE、它将使 STAT LED 振荡并将 VSYS 调节至充电电压(充电和充电完成之间的周期)

    问题可能与硬件有关、我可以向您推荐原理图检查清单:

    e2e.ti.com/.../BQ25611D_5F00_BQ25616J_5F00_BQ25618_5F00_BQ25619_5F00_SchematicChecklist-_2800_1_2900_.pdf

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wyatt -我之前确实有原理图检查清单、我会尽可能遵循它。  但有时校对自己的工作是一项挑战。  我将原理图作为原始提交的一部分发布了。  您是否在某个地方看到过它的问题?

    那么、后续问题... 当我尝试不同的东西来看看我是否能弄清楚正在发生的事情时、我偶然发现了不同的行为。  如果我从输出中移除系统负载、VSYS 会正常启动。  如果我然后连接系统负载、它的运行方式似乎正常。  我没有在上面的示波器图中了解到输出相对于开关输出的可能不稳定性。

    因此、我在数据表中没有看到任何有关仅使用 USB 电源加电期间的最大负载或浪涌的内容。  是系统中需要在上电时充电的大量大容量电容(数百 uF)。  但是、虽然这可能会降低加电速度、但我无法理解为什么它会导致 VSYS 处于2V。

    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    我认为您达到了默认的 IINDPM 上电限制、您应该在所有测试中从适配器汲取大约200mA 的电流、如果您在 bqStudio 中检查寄存器、您应该会看到您在 IINDPM 中。

    有关加电默认设置和条件的更多信息、请参阅数据表中的第8.3.3.5节"降压模式下的加电转换器"。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以对此进行研究、但我不确定这是如何实现的、除非有某种关断(如果有什么来复位)。  电流限制是否存在某种折返?  在该模式下、VSYS 上的电流消耗约为40mA、在该模式下比5V 输入源的电流略小。  换言之、如果确实有一些启动浪涌超过200mA (尚未验证是否正在发生)、是否应该处于几伏和40mA 的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    在验证期间、当 VSYS 上的电流过高时、我可以看到 IINDPM 位被置位。 您能否在测试前后导出寄存器以验证是否存在任何故障? 您的 STAT 引脚是否在任一时刻闪烁? 首先检查 IINDPM 状态、以确保电流减小的情况并非如此。

    此致、

    Wyatt Keller