This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:与 STWBC-WA 兼容

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003242/bq51013b-compatibility-with-stwbc-wa

器件型号:BQ51013B

您好!  

我正在开发低功耗 Qi 充电系统。 我计划使用不同的模块 LTC4124、因为我的电路需要非常低的功耗输入。 然而 、LTC4124模块缺货、我需要为客户提供快速的样片设计、因此我决定使用 BQ51013B、因为我在该模块上采用了 PCB 设计。  

由于我的电路是低功耗使用、我使用的是小型接收器线圈(760308101219)、它与通用现成的 QI 充电站不兼容。 因此、对于发送器、已决定使用 STWBC-WA 芯片。 我购买了一个使用760308101104线圈的开发板 STEVAL-ISB045V1。  TX 线圈- 760308101104和 RX 线圈 760308101219根据 Wurth 测试兼容。 因此、我假设充电器可以在封装外正常工作、因为我已为 RX 线圈更新了 BQ51013B AC1/AC2电容器。 但是、我无法在它们之间建立连接。  

BQ51013B configuration

我的问题是 BQ51013B 是否与 STEVAL-ISB045V1兼容?

谢谢!  

此致、
JonasG。