请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ51013B 我正在将 BQ51013B 集成到一个设计中、以在1A 电流下进行充电。 我看到了一些信号的有趣结果。 我已附上我们的原理图以及交流输入、直流电压和 TS 电压的波形。 请注意、在进行 TS 测量之前、我从设计中移除了 R59 (热敏电阻)。 我想看看晶体管是否有问题。 我在评估板上使用了相同的接收器线圈和 TX 线圈、工作正常。
原理图:
AC1.
AC2.
整流
终端