This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 控制器无充电结束信号

Guru**** 2524490 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003145/no-end-of-charge-signal-from-controller

器件型号:BQ25101

您好!

我在我的设计中使用 bq25101、但无法使 IC 终止。

可以提供帮助吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    bq25101将根据向 OUT 引脚提供的电流终止充电。 如果电池上的负载过高、则会阻止充电终止。

    您是否可以附加原理图进行审阅? 该图像上传不正确。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Nick Brylski 要求我上传原理图。

    我曾尝试在论坛上这样做。 该文件似乎已加载、但我无法成功使用上传的 pdf 文件进行回复。

    如何操作?

    谢谢

     

    Nick Brylski 回复 了控制器发出的 No End of Charge 信号

    Jim、您好!

    bq25101将根据向 OUT 引脚提供的电流终止充电。 如果电池上的负载达到高电平、则会阻止充电终止。

    您是否可以附加原理图进行审阅? 该图像上传不正确。

    谢谢、

    Nick

     

    应用工程师

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../03_2D00_0000010_2D00_SCH.PDF

    您好、Nick、

    最后要附加文件。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    另一件要提到的事情是,我只将电池连接到评估板,并且在?CHG 引脚不变的情况下得到同样的结果。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    根据您的原理图、当离开 OUT 引脚的电流低于~7mA 时、应终止充电。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    但我同意、即使电池充电电流降至 uA、/CHG 也无法使其终止。

    我一直处于停滞状态、需要修复、因为它阻碍了文件的开发和发布、以供制造。 在 这个非常晚的阶段、除了将 IC (bq25101)更改为其他器件之外、我还有其他选项可以选择。

    已在 Jabil 工厂购买的部件?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    TS 引脚是拉低还是悬空/驱动高电平? 这会将充电器置于禁用端接的 TTDM 中。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我已通过10k 电阻器将 TS 引脚连接至低电平、因为不使用此 TS。

    我意识到原理图中的 TS 为悬空状态、但该原理图未更改为10k 下拉电阻器。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    在本例中、充电电流行为是什么样子的? 您能否提供 任何显示费用的日志?

    谢谢、

    Nick