This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521825:如果上电序列中断、会发生什么情况?

Guru**** 2814825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS6521825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003320/tps6521825-what-happens-if-the-power-up-sequence-is-interrupted

器件型号:TPS6521825

您好!

我对 在我要制作的电路中使用 TPS6521825感兴趣、我对该芯片经过的加电和断电顺序有疑问。 我知道、如果 PWR_EN 变为高电平、芯片将启动加电序列。 但是、如果 PWR_EN 在上电序列中间变为低电平、该怎么办? IC 是否会中断上电序列并立即开始下电序列? 还是在启动断电序列之前完成上电序列?  

相反情况又如何呢? 如果 PWR_EN 变为低电平、IC 将启动断电序列。 但是、如果 PWR_EN 在断电序列的中间变为高电平、该怎么办? 它会立即启动加电序列吗? 还是在断电序列启动后的一段时间内将 PWR_EN 的状态屏蔽?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adevries、

    如果 PWR_EN 在上电过程中变为低电平、IC 将关闭 PMIC 并开始断电、等待 I2C 主设备或下电上电。 如果 PWR_EN 再次恢复为高电平、则 PMIC 将等待500ms、然后才能再次启动。  

    最棒的
    Emily