This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24618:外部充电电路

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24618, BQ24610, BQ24600, BQ24610EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003386/bq24618-external-charging-circuit

器件型号:BQ24618
主题中讨论的其他器件: BQ24610BQ24600BQ24610EVM

您好、TI、  

我目前正在设计电池管理系统。 所有器件均正常工作、完全充电时、它包含一个6节电池组(4P-6S)(3500mAH 电池)总电压为25.2。 它具有 MCU、库仑计数器、具有14位 ADC 的第三个芯片、SOC LED、平衡电路和双向开关、可在需要时关闭充电和放电。 当前设计的原理图/PCB 中没有内置充电器。 我想知道两件事:

2) 2)如果 bq24618/bq24600/bq24610充电电路在外部、TI 是否预见到任何问题? 我计划将此充电器分开构建、并将其连接到另一个 BMS PCB 的顶部电池和接地端。 我的另一个电路可以处理电池平衡、并在过压情况下切断充电。 我计划使用大约10A 的最大充电器电流。  

3) 3)在充电器电压输入最大为26V 的情况下、BQ24618是否可以为25.2V 电池充电? 我在数据表的某个位置看到、可能建议使用更高的电压。  

感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    对于10A 充电、散热可能是一个问题。  PCB 在不同层应具有足够的铜面积以实现功率耗散。 电池充电器的最大输入电压26V 也应具有容差。 由于较低的输入电压和充电路径上的压降、电池可能无法充满电。  您可能希望 首先使用 BQ24610EVM 评估应用的性能。    

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    感谢您提供信息。 我担心它可能无法充满电、因为数据表中说输入充电器的电压应该比电池电压高2V。 如果使用28V 充电器、我会有损坏芯片的风险?  

    谢谢、

    Brendan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brendan、

    建议的输入范围高达28V、因此这是我们支持的上限。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到解答、请单击"已解决"。