This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:BQ24170

Guru**** 2602015 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24170, TPS62913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003672/bq24170-bq24170

器件型号:BQ24170
主题中讨论的其他器件: TPS62913

您好!

我使用 BQ2417X 计算工具 V1在 BQ24170周围设计了一个电池充电器、并根据我的需求填充了所有参数(请参阅随附的)。

BQ24170数据表规定:
ACOV 可提供保护、以防止高输入电压导致系统损坏。 在 bq2417x 中、一旦 OVPSET 上的电压高于1.6V acov 阈值或低于0.5V ACUV 阈值、充电被禁用、输入 MOSFET 关闭。 bq2417x 提供了设置输入鉴定阈值的灵活性。 (完美!)

对于我的应用、VIN 为9 VDC、R6 = 100K 1%、R7 = 15K 1%、为安全起见、OVP 设置为12.2伏(OVP 最大值不能超过17.00伏、对于所用的下一个稳压器、VIN 最大值为 TPS62913)

在我的 PCB 上测试电路、当 VIN =恰好为9.00 VDC 时、OVPSET 引脚达到1.17 VDC、二极管 D3开始闪烁、并且电路受到保护、这在上面宣布的1.6V acov 阈值方面是不常见的。

我有什么问题吗?

那么、您对这个问题是否有任何解释以及如何解决这个问题?

谢谢、

此致、

Guy Berwart

e2e.ti.com/.../AIRTRONIC-2P16S-_2D00_-BQ24170.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的家伙、

    您能否详细解释充电器的状态? 什么是电池电压、什么是 TS 电压等? 您能否提供输入电压/电流、输出电压/电流的波形? 1.17V 的 OVPSET 不会指示欠压故障。

    第9.3.9节说明哪些情况可以禁用充电。 您能否调查是否达到了这些条件中的任何一个?

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    感谢您的回复。

    以下是测量参数:

    VIN = 8.9V (纹波= 50mV)

    VREF= 3.3VDC

    viset= 0.7Vdc (奇怪! 它应高于120mV 以允许充电、或低于40mV 以停止充电...)

    OVOP= 1.15VDC

    VBAT= 7.72VDC 、而非8.4VDC 和1.2V 纹波@ 1KHz

    AVCC=8.83 VDC

    VACSET = 0.8 VDC

    VRGEN = 6 VDC

    TS= 1.97VDC

    D3=打开表示充电状态、但没有电流流入电池

    现在、我注意到 EVM 指南中的以下内容:

    bq2410 EVM 板要求一个电压至少比电池组的稳压电压高1V 的稳压电源、最大输入电压为16Vdc

    由于我重新检查了图、没有发现任何错误、VIN @ 9Vdc 可能不足以获得 VBAT @ 8.4VDC、并且必须将输入更改为12VDC 并更改一些电阻值?

    此致、

    Guy Berwart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的家伙、

    1) 1) Viset 为700mV、因此高于充电阈值。

    2) 2)是的、您肯定需要确保输入在电池上具有足够的余量。 请确保增加足够的输入电压、以便支持8.4V 电池。 这是一款降压电池充电器、因此输入需要在输出上方有一定的空间、以降低效率等

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。