主题中讨论的其他器件: LM5145
大家好、TI Sirs
我在 TPS40170上遇到有关电源正常信号的问题。
我们的产品使用 TPS40170 、可将 24V 转换为5V、用于系统、
此外、我们使用电源正常信号来启用下一级电源(5V 至3.3V)
最近、我们发现很多电路板 的电源正常状态 Singal 会 意外下降到低电平!
它看起来与温度有关。 如果我们将 TPS40170的外壳温度升高 约 60C、PG 信号将下降至低电平。
然而、即使 PG 信号下降至低电平、5V 输出仍然没有问题。 (??)
您对此问题有什么看法。
下面是 TPS4017的原理图,谢谢!