请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMQ61460-Q1 你好
我的电源要求-输出5V/6A。 输入30V。
为此,我选择您的 DC/DC --> LMQ61460AASQRJRRQ1,
在您的网站上写下缺货的内容。
Didi Key 上也不存在这种情况。
我可以在我的新设计中使用该直流/直流转换器吗? 我喜欢 LMQ61460AASQRJRRQ1、因为它是 PI 到 MQ62440-Q (4A)的引脚
谢谢你
Ilya。