大家好、团队、
我的客户希望使用最大输入电压为36V (标称值~29V)且输出电压为5.2V 的 LV2862Y (2.1MHz)
最小 Ton 时间为69ns [Ton = 1/(2.1MHz * 36V)* 5.2V = 69ns]。 因此小于数据表中规定的80ns。 Webench Refrefese、用于在此设置下模拟设计。
数据表中提到了一个"频移"块、但没有进一步的详细信息。 是否在上述用例中降低了开关频率? 当频率变为1.785MHz 时、最小 Ton 将为81ns、因此正常。
在较低输入电压下的正常运行期间、如果输入增大、从而无法再实现最小 Ton、会发生什么情况? 输出电压也会增加吗? 或者开关频率是否降低以保持输出稳定?
谢谢。、
Robert