This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180-Q1:我们能否更改 RSET 电阻器值以更改输出电压?

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998113/lm5180-q1-could-we-change-rset-resistor-value-to-change-the-output-voltage

器件型号:LM5180-Q1

大家好、团队成员

客户希望将 RSET 值更改为输出差分电压。 是否存在这样做的潜在风险?

有关 RSET 值的任何建议范围? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    10%的变化应该是可以的。 而输出精度可能会降低。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  

    您提到的精度是否是输出电压调节精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、VOUT 精度(与 FB 电流精度有关)。