This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:技术讨论

Guru**** 2810845 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23881, USB2ANY, TPS23881EVM-008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000238/tps23881-technology-discussion

器件型号:TPS23881
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

尊敬的:

我想知道 tps23881是否需要固件?  因为我连接了 POE 设备,所以它无法识别 它,也无法通电; 但是 USB2ANY 烧录设备可以连接到 TPS23881。  

如果需要软件支持,您是否可以为我提供参考文件以生效,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cooper、您好、是的、您需要加载 SRAM 补丁、并且仍然使用 I2C 来驱动 PSE。 我们在 TPS23881产品页面上提供了系统软件参考代码。 我们还提供了 Turn Key FirmPSE 系统软件、但这需要与我们的 MSP430控制器配对。

    对于 USB2ANY、您是否尝试将 TPS23881 GUI 连接到您的板以驱动 PSE? 如果是、我建议查看 TPS23881EVM-008用户指南、其中详细介绍了这些步骤。

    https://www.ti.com/product/TPS23881#tech-docs

    请告诉我这是否有帮助。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文:

    我只需选择下面的基本设置块、我认为应该有一个固件来下载 tps23881。

    但我发现文件 PSE_AUTO_TI 无法导入,显示格式错误,如下所示,如果我认为正确,您能为其提供正确的固件以使其正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cooper 您好、在上述设置下、是的、GUI 将加载固件(SRAM)、如 EVM 用户指南中所述。

    PSE_AUTO_TI 文件不是 SRAM 代码、如果 您计划设计自己的 PSE 系统软件、则此参考代码可帮助您启动 PSE 代码。 它更多地用于 MSP430子卡用户指南第2.5节中使用的设置。  

    您是否要编写自己的系统软件? 如果是、则参考代码是最好的开始位置。

    如果不是、我建议使用 FirmPSE 解决方案、这是一个即用型系统软件解决方案。 请查看以下链接以开始使用。 硬件为24个端口、但 FirmPSE 可容纳任意数量的端口、并与 TPS23881兼容。

    https://www.ti.com/tool/TPS23881EVM-083?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=partmatches

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danwin:

    我仍然不知道我需要的固件,我显示  的黄色链接是对 的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Cooper、是的、这是008 EVM GUI 所需的正确最新固件。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了,但链接到 TI.com,而不是我的请求;如果固件直接下载到 tps23881 (无 MCU,基本应用程序), 您可以直接给我?  

    如果没有,您可以告诉我,我更改了我的设计  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cooper:

    对于 FW SRAM、您是否可以尝试从以下链接下载? 是的、您将需要 TI 信息才能访问该信息。 谢谢!

    https://www.ti.com/tool/TPS23881EVM-083

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文:

    我尝试了。  我还收到了技术链接,但我不知道我的请求是哪一个,您能告诉我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Cooper、看一张图片、SRAM 补丁是1.36链接(底部组中的第二个链接)。 谢谢!