主题中讨论的其他器件: USB2ANY、
尊敬的:
我想知道 tps23881是否需要固件? 因为我连接了 POE 设备,所以它无法识别 它,也无法通电; 但是 USB2ANY 烧录设备可以连接到 TPS23881。
如果需要软件支持,您是否可以为我提供参考文件以生效,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的:
我想知道 tps23881是否需要固件? 因为我连接了 POE 设备,所以它无法识别 它,也无法通电; 但是 USB2ANY 烧录设备可以连接到 TPS23881。
如果需要软件支持,您是否可以为我提供参考文件以生效,
Cooper、您好、是的、您需要加载 SRAM 补丁、并且仍然使用 I2C 来驱动 PSE。 我们在 TPS23881产品页面上提供了系统软件参考代码。 我们还提供了 Turn Key FirmPSE 系统软件、但这需要与我们的 MSP430控制器配对。
对于 USB2ANY、您是否尝试将 TPS23881 GUI 连接到您的板以驱动 PSE? 如果是、我建议查看 TPS23881EVM-008用户指南、其中详细介绍了这些步骤。
https://www.ti.com/product/TPS23881#tech-docs
请告诉我这是否有帮助。 谢谢!
Cooper 您好、在上述设置下、是的、GUI 将加载固件(SRAM)、如 EVM 用户指南中所述。
PSE_AUTO_TI 文件不是 SRAM 代码、如果 您计划设计自己的 PSE 系统软件、则此参考代码可帮助您启动 PSE 代码。 它更多地用于 MSP430子卡用户指南第2.5节中使用的设置。
您是否要编写自己的系统软件? 如果是、则参考代码是最好的开始位置。
如果不是、我建议使用 FirmPSE 解决方案、这是一个即用型系统软件解决方案。 请查看以下链接以开始使用。 硬件为24个端口、但 FirmPSE 可容纳任意数量的端口、并与 TPS23881兼容。
https://www.ti.com/tool/TPS23881EVM-083?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=partmatches
尊敬的 Cooper:
对于 FW SRAM、您是否可以尝试从以下链接下载? 是的、您将需要 TI 信息才能访问该信息。 谢谢!