This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:TPS2663X 优先级电源多路复用器

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003240/tps2663-tps2663x-priority-power-mux

器件型号:TPS2663

我想使用两个 TPS2663X eFUSE 来实现两个28VDC 电源的优先电源多路复用。

在数据表的第10.3.2节中、" TPS2663x 器件为优先级电源多路复用需求提供了一种简单的解决方案。"

但是、通过查看图53、我可以看到仅 TPS26630和 TPS26631器件需要 OVP 引脚。

这必须意味着 TPS26632/TPS26633/TPS26635/ TPS266336不支持优先复用?

这也是我可以从应用手册 SLVA811A -"使用负载开关和电子保险丝的电源多路复用"中收集的内容、如图16所示。

您能在图53中解释一下电路的工作吗?

应如何计算电阻器 R8?

此致 Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。我们将在5月24日星期一之前再次与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lars、

    是的、只有具有 OVP 引脚的 TPS2663x 型号支持电源多路复用操作。

    电路功能: 正常运行时、如果 VIN_MAIN 存在、主电子保险丝将打开。 当主电子保险丝工作时、 dVdt (主电子保险丝)通常为4.17V。 R8上的电压将为4.17V-Vth (Q5)、高于1.2V 的 OVP 阈值。  这会使次级电子保险丝的内部 FET 保持禁用状态。 您可以选择100k 至1000k 范围内的 R8、以最大程度地减小 VIN_AUX 的分流电流

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    很抱歉,但你所描述的功能对我来说并不清楚。

    正如我看到的、初级 eFUSE 的 dVdt 连接到 Q5的栅极、这是一个用作开关的逻辑电平 N 沟道 MOSFET。 Q5的漏极位于 VIN_AUX 电位上、Q5的源极连接到 R8。 假设 Q5的栅极和次级 eFUSE 的 OVP 引脚为高阻抗、OVP 引脚上的电压将下拉至 GND (如果 Q5由于栅极上的电压为"低"而充当开路开关)或上拉至 VIN_AUX (如果由于栅极上的电压“高”,Q5充当闭合开关)。 如果在初级 eFUSE 运行时、dVdT 引脚为4.17V、这意味着一个闭合开关、因此 OVP 引脚上为24V、进而关闭次级 eFUSE 的内部 FET。 当主 eFUSE 未运行时、dVdT 引脚为0V、这意味着一个打开的开关、此开关反过来打开次级 eFUSE 的内部 FET。 我的理解是否正确、或者我是否遗漏了什么?

    此致

    Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lars、

    Q5的栅极具有两种状态、即初级电子保险丝关断时为零、初级电子保险丝导通时为4.17V (典型值)。 因此、当初级电子保险丝打开时、该电子保险丝的 dVdt 引脚和 Q5的栅极电压为4.17V (典型值)。 因此、次级电子保险丝的 OVP 引脚变为 Q5的4.17V - VGSth (栅极阈值电压)、而不是该电子保险丝的输入(24V)、因为 Q5在此处的共漏极放大器配置下运行。 这使得次级电子保险丝关闭、因为该电子保险丝的 OVP 引脚电压大于1.2V (过压阈值电压)。 在主电子保险丝发生电源故障期间、该电子保险丝的 dVdt 引脚将为0V、这使得 Q5关闭、次级电子保险丝的 OVP 引脚通过 R8拉低至接地。 这将启用次级电子保险丝、然后负载由该电子保险丝处理。  

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此已解决我的问题"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释、现在我已经清楚了电路的功能。 为 Q5选择 NMOS 时、哪些参数很重要? 我的意思是 VDS 的额定值应为 VIN_AUX 或更高、Vgs (th)应小于4.17-1.2V。 例如、BSS138的 Vds 为50V、Vgs (th)为1.5V。 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lars、

    是的、您回答正确。