This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A24:Cin 值

Guru**** 2530240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003531/tps7a24-cin-value

器件型号:TPS7A24

您好、先生、

有关 Cin 值(输入电容)的信息为典型值。 1uF。

 请注意、假设所有电容值降额至标称电容值的50%。

 Cin 的最小值是多少?

感谢您 的建议。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    根据数据表:  

    尽管不需要输入电容器来实现稳定性、但良好的模拟设计实践是将电容器从 IN 连接到 GND

    我们建议在输入端使用1uF 电容器、但这不是必需的。  

    此致、  
    Jason Song