This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22919:有关 SMART ON 引脚下拉功能的问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22919

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003529/tps22919-question-about-smart-on-pin-pull-down-function

器件型号:TPS22919

您好、TI 专家、

我的客户认为 TPS22919是他们的新产品、我们有一个关于智能 ON 引脚下拉功能的问题。

我知道、在首次为 IN 引脚通电后、此功能正常工作。

但在首次加电之前、情况如何? ON 引脚能否在首次加电之前保持低电平状态?

无论如何、在我们的情况下、OUT 引脚应保持低电平状态非常重要。 实际上、如果 OUT 为低电平、ON 引脚的状态并不重要。

请检查此问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    当 VIN 未上电时、器件未上电。 因此、智能下拉电阻未通电、ON 引脚悬空。 器件通电后、智能下拉电阻会将输入保持在低电平、直到 ON 引脚上的电压脉冲高于 V_IH。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢你的答复。

    我了解器件未通电的状态。

    考虑一下、器件未通电、TPS22919中没有输入和输出。

    在未通电状态下、OUT 引脚将为低电平、与无输出相同。

    请检查我的想法是否正确。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    如果理想系统中的器件未通电且 VOUT 放电、则 VOUT 将保持低电平。 但不能保证以前使用的电压不会产生任何耦合或潜在电压。  

    该器件处于悬空状态且未通电。

    谢谢、

    Shreyas