This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843:RT/CT 振幅

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003585/uc3843-rt-ct-amplitude

器件型号:UC3843

大家好、  

我在数据表中看到 RT/CT 引脚的幅值峰峰值电压为1.7V (典型值)、 只需检查 RT/CT 引脚上的最大正侧电压和最小负侧电压即可。 1.7V 应为 Vpose-Vnegative。  谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    低端峰值大约为0.3V、高端峰值大约为2.0V。 没有负峰值电压。 该设计应仅需根据数据表了解峰间电压约为1.7V。