请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM73606 数据表的图65-68似乎显示了 EN 引脚变为高电平与输出上斜坡开始之间的延迟(大约800us)(请参阅下图)。 但是、数据表第6.6节中的软启动时序特性表明软启动时间从 EN 引脚的上升沿开始。 EN 引脚的上升沿与开始切换高侧 FET 的控制逻辑之间是否存在内部延迟?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
数据表的图65-68似乎显示了 EN 引脚变为高电平与输出上斜坡开始之间的延迟(大约800us)(请参阅下图)。 但是、数据表第6.6节中的软启动时序特性表明软启动时间从 EN 引脚的上升沿开始。 EN 引脚的上升沿与开始切换高侧 FET 的控制逻辑之间是否存在内部延迟?