This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 产品推荐查询

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001952/product-recommendation-inquiry

主题中讨论的其他器件:BQ25792、 BQ24250

大家好、TI 支持团队

客户正在开发电子烟。

它是通过使用磷酸铁锂(LiFePO4)电池开发的。

请推荐适用的充电器 IC。

规格如下所示。

-输入电压范围:5V

-输入电流:2A

-电池充电电压范围:2.55-3.65V

-额定电压:3.2V

-电池充电电流:1.6A

- SW (升压)输出电压:5V

- SW (升压)输出电流:4A

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    BQ25792是最佳选择。 它是主机控制的充电器、能够提供5V/4A 升压输出。  主机可以使用多路复用器驱动器来控制升压输出的输出。

    此致、

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    感谢您的回答。

    很抱歉、我更改了规格并将其交付给了我、因此请再次向符合规格的产品推荐该规格。

    -输入电压范围:5V

    -输入电流:2A

    -电池充电电压范围:2.55-3.65V

    -额定电压:3.2V

    -电池充电电流:1.6A

    - PMID 输出电压:5V

    - PMID 输出电流:4A

    此外、客户正在使用与第一个问题相同的电池、但正在尝试应用 BQ24250产品。 是否可以应用它?

    支持的电池组件不同、但请检查。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    BQ24250默认充电电压为4.2V。  主机必须将充电电压更改为3.65V、并禁用 WD 计时器或连续写入 WD 计时器位以防止其复位。  

    在充电模式下、V (PMID)= V (VBUS)- IPMID*RDSonQ1 = 5V - 4A*60m Ω= 4.76V (典型值)。  可以吗?  BQ24250没有 OTG/反向模式、因此在 VBUS 不存在时无法为 PMID 提供稳定的电压。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

     感谢您的回答。

    我可以将 BQ24250用于磷酸铁锂电池吗?

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    是的、但正如我在上面提到的、您必须禁用充电、直到主机将 VBATREG 降低到3.6V。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    您能否推荐符合以下规格的产品?

    如果无法使用 PMID 输出、则无法使用该输出、因为使用外部升压转换器存在空间限制。

    请将其推荐为可与以下规格配合使用的产品。

    -输入电压范围:5V

    -输入电流:2A

    -电池充电电压范围:2.55-3.65V

    -额定电压:3.2V

    -电池充电电流:1.6A

    - PMID 输出电压:5V

    - PMID 输出电流:4A

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    BQ25792是您的最佳选择。

    此致、

    Jeff